Renesas Synergy™

FAQ 3000153 : カタログのA3見開きページをA4両面印刷したい

Q: 質問

カタログのA3見開きページをA4両面印刷するにはどうすればいいですか?


A: 回答

「ポスター」印刷機能を利用してカタログのA3見開き1ページをA4サイズの2ページに分割可能です。

1.Acrobat(Readerでも可)でカタログを開き、印刷したいページを表示しておきます。
2.メニューで[ファイル]→[印刷]を選択します。

3000153-1.png

3. 印刷ダイアログの設定を変更します。

プリンター: 「Microsoft Print to PDF」
印刷するページ: 「現在のページ」
ページサイズ処理: 「ポスター」、「大きいページのみを分割」チェックあり
(4分割になる場合は、倍率を95%のように縮小すると2分割になります)

3000153-2.png

4. 印刷設定を変更後、印刷を実行します。A3見開き1ページがA4 2ページに分割されたPDFが作成されます。

3000153-3.PNG

5. A4 2ページに分割されたPDFをプリンターで両面印刷します。

補足:
プリンターに「Microsoft Print to PDF」がない場合、「Microsoft XPS Document Writer」を選択してXPS形式で出力する方法もあります。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください