Renesas Synergy™

FAQ 3000151 : HEWからe² studioに移行するには、何をすれば良いですか?(RXファミリ)

Q: 質問

High-performance Embedded Workshop(以下HEW)からRXファミリ用のプロジェクトをe² studioに移行するには、何をすれば良いですか?

 


A:回答


HEWプロジェクトのインポート機能を用いてe² studioにプロジェクトを取り込むことができます。
インポートを行うとHEWプロジェクトの配置されたフォルダ内にはe² studioのプロジェクト作業ファイルが生成されます。
そのためインポート操作を行う前に HEWプロジェクトのフォルダの内容をバックアップすることをお勧めします。
また、V4.07より以前の古いバージョンのHEWプロジェクトの形式はe² studioにインポートできませんが、最新のHEWに一旦読み取らせることでe² studioにインポートできるようになります。

ただし、HEWとe² studioでは、対応するRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(以下CC-RX)のバージョンが異なります。
HEWではCC-RX 1.xにのみ対応するのに対し、e² studioではV2以降をサポート対象とします。HEWプロジェクトをe² studioにインポートして利用するためには、CC-RX V2.xがインストールされている必要があります。なおHEWプロジェクトをe² studioにインポートする際には自動的にV2用プロジェクトに変換します。ただし全てのオプションが意図通りに引き継がれるとは限りませんのでインポート後に設定内容を御確認ください。

関連ページ:
High-performance Embedded Workshopからe² studioへの移行方法

適用製品

e² studio

HEW

関連FAQ

FAQ 1011151 : CC-RX V1のライセンスを所有していますが、CC-RX V2を使用することができますか?

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください