Renesas Synergy™

FAQ 3000150 : 旧バージョンのソフトウェア製品をダウンロードするには?

Q: 質問

特定のバージョンのツール(コンパイラや統合開発環境など)をダウンロードしたいのですが、
新しいバージョンしか見つかりません。それより古いバージョンはどこにありますか?

 


A: 回答

意図せずに古いバージョンを入手してしまうのを防ぐため、各製品ページには基本的に新しいバージョンが表示されるようになっています。

キーワード検索を使うと、製品ページには表示されないバージョンでも探すことができます。

例1) 統合開発環境 CS+ for CA,CX関連のツール

検索キーワードに「CS CA CX」を指定し、更に検索結果のカテゴリで「ツールダウンロード」を選択すると、
https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=CS+CA+CX&genre=tooldownload
のように 「統合開発環境 CS+ for CA,CX」 関連のツールが最新でないものも含めて一覧表示されます。
そこから目的のバージョンをお探し戴けます。

例2) e² studio

e² studioであればキーワードを「studio インストーラ」のようにすると簡単に探すことができます。
https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=studio+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9&genre=tooldownload

【補足】

キーワードに「製品名 バージョン」を入れて検索可能です。
絞りきれない場合は、複数のキーワードを入れて検索することでヒット率が上がります。

 

 

 

適用製品

e² studio

CS+ (旧 CubeSuite+)

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください