Renesas Synergy™

FAQ 3000152 : CS+からe² studioに移行するには、何をすれば良いですか?

Q: 質問

CS+からe² studioに移行するには、何をすれば良いですか?


A: 回答

CS+で作成したRXファミリ用、またはRL78ファミリ用プロジェクトは、e² studioのインポート機能を利用するとe² studioに取り込むことができます。

  • e² studioの「ファイル」メニューから「インポート」で「Renesas CS+ Project for CC-RX and CC-RL」を選択するとCS+のプロジェクトをe² studio形式に変換します。
  • 「Renesas CS+ project for CC-RX and CC-RL」(拡張子 *.rcpe)がない場合はCS+のプロジェクト設定で「プロジェクト保存時にe² studio用のプロジェクト設定ファイルを出力する」オプションを有効にしてください。

  • CA78K0Rコンパイラ用のプロジェクトの場合はインポートの際に「Renesas CS+ Project for CA78K0R/CA78K0」を選択してください。
    その際、インポートするとCC-RL用プロジェクトに変換します。従ってCA78K0RコンパイラではなくCC-RLが必要になります。また、CA78K0R用プロジェクトとCC-RL用プロジェクトの差異により修正作業は必要になります。

詳しくは「RL78開発環境移行ガイド」の各文書を御覧ください。

適用製品

e² studio

CS+ (旧 CubeSuite+)

RX Family

RL78 Family

関連FAQ

FAQ 1011538 : RL78,78K0R用コンパイラCA78K0Rのプログラムをそのまま使用できないのでしょうか?

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください