Renesas Synergy™

FAQ 3000149 : e² studioのプロジェクトをコマンドラインでビルドするには?

Q: 質問

GUIを使わずコマンドでe² studioのプロジェクトをビルドするにはどうすれば良いですか?

 


A: 回答

e² studioをインストールしたフォルダの中には通常使うGUI版のe2studio.exeと一緒に
コマンドライン版のEclipseである「eclipsec.exe」が入っています。
このeclipsec.exeを使うとビルド操作をコマンドラインで行うことができます。
詳しくはe² studioヘルプの「e2 studio での Hudson/Jenkins の使用方法」の「e2 studio を使ったヘッドレス・ビルド」を御覧ください。

適用製品

e² studio
RZ Family

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください