Renesas Synergy™

FAQ 3000144 : (e² studio)GNU ARM Embedded コンパイラでRZ用プロジェクトを作るには?

Q: 質問

GNU ARM Embedded コンパイラでRZデバイス用e² studioプロジェクトを作りたいのですが、どうすれば良いでしょうか?

 


A: 回答

RZ用のGNU ARM Embedded用プロジェクトは"Hello World GNU ARM Embedded C Project" などにより
新規に作成することもできますが、スタートアップコードの追加やリンカスクリプトの記述が必要です。
プロジェクト変換機能を利用すれば既存のGNUARM-NONE用プロジェクトからこれらを流用することができます。
操作方法を以下に示します:

  1. 既存のプロジェクト(GNUARM-NONE用)を用意します。
       注:Renesasのサンプルプロジェクト等も使用できますが、変換するには解凍しておかなければなりません。
  2. プロジェクトを変換します:
    「ファイル」メニューの「インポート(I)...」を選択し、
    「一般」カテゴリの「Import KPIT GNUARM Projects to GCC ARM Embedded」を選択し変換を行ってください。
    プロジェクト変換機能の使い方はe² studioヘルプの「KPIT GNUARM to GCC ARM Embedded プロジェクト・インポート」を御覧ください。

適用製品

e² studio
RZ Family
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください