Renesas Synergy™

FAQ 3000142 : (e² studio) RL78用のスマート・マニュアルが文字化けする

Q: 質問

e² studio V5.3でRL78用プロジェクトを使用しています。
スマート・マニュアルが表示されるようになったのですが、文字化けしてしまいます。

 


A: 回答

e² studio V5.3(V5.3.0およびV5.3.1)ではRL78用のプロジェクトでスマート・マニュアルは参照されますが、
これらのバージョンで未対応のフォントが使われている箇所は文字化けになってしまいます。
なお、V5.2または以前のe2 studioではスマート・マニュアルの表示機能に対応しません。

スマート・マニュアルを利用するにはe² studioをV5.4.0またはそれ以降のバージョンをお使いください。

 

適用製品

e² studio
RL78 Family
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください