Renesas Synergy™

FAQ 3000136 : Applilet2がWindows7で動作しない

Q: 質問

WindowsXPからWindows7へ移行したのですがAppliet2 for xx が動作しません。

 


A: 回答

Applilet2はWindowsのProgram Filesフォルダに作業用tempファイルを一時的に生成します。Windwos7以降はProgram Filesフォルダが書き込み禁止になっているため、Applilet2が動作しません。「windows7 programfiles 権限」で検索して、Program Files\NEC Electronics Toolsフォルダ以下の管理者権限を変更して、ログオンしているユーザに変更してください。

 

適用製品

コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください