Renesas Synergy™

FAQ 3000141 : FIT対応サンプルのリアルタイムOS基本クロックの設定について

Q: 質問

FIT対応RI600V4/RI600PXサンプル・プロジェクトでは、RTOSの基本クロックとして何の値を設定すべきでしょうか?

 


A: 回答

基本クロック(sample.cfgのclock.timer_clock)には、
r_bsp_config.hで設定したPCLKBのクロック周波数を設定してください。
これにより基本クロックの周期が約1msになります。

【設定例】
 RX71M_RI600V4_FIT/RX71M_RI600PX_FITの場合、clock.timer_clock=60MHz
 RX64M_RI600V4_FIT/RX64M_RI600PX_FITの場合、clock.timer_clock=60MHz
 RX63N_RI600V4_FIT/RX63N_RI600PX_FITの場合、clock.timer_clock=48MHz
 RX210_RI600V4_FITの場合、clock.timer_clock=25MHz
 RX113_RI600V4_FITの場合、clock.timer_clock=24MHz

 

適用製品

RI600V4
RI600PX
RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください