Renesas Synergy™

FAQ 3000140 : RX71MのE1エミュレータ接続でダウンロード時に警告が出る

Q: 質問

E1エミュレータ接続のRX71Mで、デバッグ・ツールへダウンロードすると「オプション設定メモリへのダウンロードデータがありません。(W1811334)」という警告が出ます。

 


A: 回答

サンプル・プロジェクトのRX64M_RI600V4を流用してRX71M用のRI600V4プロジェクトを新規作成した場合、
RX71Mの内蔵ROMのオプション設定メモリ領域(0x00120040-0x00120070)に割り当てられたオプション機能選択レジスタ(OFS0/OFS1)が初期化されていません。
resetprg.cの中のヘッダ・インクルード直後に以下を追加してください。

#pragma address __OFS0reg=0x00120068 // OFS0 register
const unsigned long __OFS0reg = 0xffffffff;
#pragma address __OFS1reg=0x0012006c // OFS1 register
const unsigned long __OFS1reg = 0xffffffff;

 

適用製品

RI600V4
RX71M
E1 エミュレータ
CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください