Renesas Synergy™

FAQ 3000138 : スマートコンフィグレータ for RZでcsvファイルを読み込むと文字化けする

Q: 質問

 スマートコンフィグレータ for RZで出力したcsvファイルをエクセルで読み込むと文字化けします。

 


A: 回答

スマートコンフィグレータ for RZ V1.10で出力できるcsvファイルがUTF-8で書かれているためです。
下記手順で正常に表示できるようになります。

1. メモ帳を開き、出力したcsvファイルをドラッグ&ドロップ
2. メモ帳に正常に表示されているのを確認してファイルを上書き保存
3. エクセルで上書きしたcsvファイルを開くと正常に表示される

 

適用製品

コード生成支援ツール
SC(スマート・コンフィグレータ)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください