Renesas Synergy™

FAQ 3000137 : RXコード生成プラグインでバス幅を16/32ビットに設定できません

Q: 質問

RXコード生成プラグイン、またはAP4 for RXでバス幅を16,32ビットに設定するにはどうすればよいですか?

 


A: 回答

16/32ビットバス幅を設定するにはBC1/WR1端子にチェックしてください。詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編 「16.4.1 CS 領域のデータアライメント制御」をご参照ください。

例:「RX71MのバスでCS1のバス幅を選択する場合」

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください