Renesas Synergy™

FAQ 3000135 : RX63xのPDG2でSCI同期通信時にクロックが出力されない

Q: 質問

RX63xのPDG2でSCI同期通信を設定し、送受信を設定します。送信時にはクロック出力されるのですが、受信時のクロックが出力されません。

 


A: 回答

PDG2, RPDLは2014/5以降に発行されたテクニカルアップデートに対応しておりません。テクニカルアップデートで報告された問題はPDG2/RPDLのソースファイルを直接編集して修正してください。PDG2/RPDLはソースファイルでも提供されております。なお、RPDLのソースファイルを登録して使うときは、RPDLライブラリの登録は不要となります。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
Peripheral Driver Generator
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください