Renesas Synergy™

FAQ 3000134 : PDG2でマイコンを変更したい

Q: 質問

 CS+, e² studioのように、PDG2でもマイコンを変更したいのですが、できないのでしょうか?

 


A: 回答

PDG2では、マイコン変更に対応しておりません。マイコン型番を変えたい場合(ROM/RAMサイズの変更を含む)は、プロジェクトの新規作成が必要です。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
Peripheral Driver Generator
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください