Renesas Synergy™

FAQ 3000132 : コード生成プラグインで、ソースコード中の生成日を消したい

Q: 質問

コード生成を実行するとソースコード中の生成日が更新されてしまうのですが、消すことはできませんか?

 


A: 回答

コード生成プラグインのプロパティに"生成日"を設定する項目があります。"生成しない"を選択するとソースコード中の「Creation Date:」が空白になり、生成日が出力されません。



生成日 "生成する" 場合(例)
/******************************************************************
* File Name    : r_main.c
* Version      : CodeGenerator for RL78/G13 V2.03.04.01 [11 Nov 2016]
* Device(s)    : R5F100LE
* Tool-Chain   : CA78K0R
* Description  : This file implements main function.
* Creation Date: 2017/03/09
*******************************************************************/

生成日 "生成しない" 場合(例)
/******************************************************************
* File Name    : r_main.c
* Version      : CodeGenerator for RL78/G13 V2.03.04.01 [11 Nov 2016]
* Device(s)    : R5F100LE
* Tool-Chain   : CA78K0R
* Description  : This file implements main function.
* Creation Date:
*******************************************************************/

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください