Renesas Synergy™

FAQ 3000139 : FIT対応サンプルでデバッグ時にログが出力されない

Q: 質問

FIT対応RI600V4/RI600PXサンプル・プロジェクトでデバッグ・コンソールへログが出力されない。

 


A: 回答

ログ出力はデフォルトで無効になっています。以下の手順で有効化してください。

1.CS+のメニューで、[ツール]-[プラグインの管理]を選択します。
2.「デバッグ・コンソール・プラグイン」にチェックを入れてOKボタンを押します。
3.サンプル・プロジェクトのソースrtos_sample_config.hで
  コメントアウトされている以下の行のコメントを外します。

  //#define USE_DEBUG_MESSAGE

  または、コンパイル・オプションのマクロ定義にUSE_DEBUG_MESSAGEを設定します。

 

適用製品

RI600V4
RI600PX
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください