Renesas Synergy™

FAQ 3000131 : フローティング・ライセンスの環境を構築する場合、 何をインストールしたら良いでしょうか?

Q: 質問

フローティング・ライセンスの環境を構築する場合、何をインストールしたら良いでしょうか?

 


A: 回答

サーバPCにはフローティング・ライセンス管理用ソフトウェアをインストールしてください。
クライアントPCにはコンパイラとライセンス・マネージャをインストールしてください。
インストール後、ライセンス・マネージャの設定でサーバPCのIPアドレスを指定してください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください