Renesas Synergy™

FAQ 3000125 : アーカイブしたプロジェクトからインポートしたがビルドできない

Q: 質問

圧縮形式のe2 studio用のプロジェクトを「アーカイブ」ファイルの指定によりインポートしたが、ビルドエラーになる。

 


A: 回答

プロジェクトフォルダの外側のフォルダにあるソースやヘッダファイルを参照するプロジェクトには、それらのファイルもインポートする必要があります。

例えば、下記のサンプルコードは、「blip」、「rBLE」フォルダの他「relesas」以下にあるサブフォルダ内のファイルを参照します。

prj_folder.png

「既存プロジェクトをワークスペースへ」の代わりに「フォルダーまたはアーカイブ由来のプロジェクト」を使用すると、 アーカイブされたフォルダ構造を保ったままワークスペースにインポートすることができます(e² studio V6.0以降)。 あるいは一旦特定のフォルダに解凍しておき、「既存プロジェクトをワークスペースへ」を使ってインポートする際に 「プロジェクトをワークスペースにコピー」のチェックボックスを外すことでも実現は可能です。

 

適用製品

e² studio

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください