Renesas Synergy™

FAQ 3000124 : e² studioでRL78コンパイラCA78K0Rを使うことはできますか?

Q: 質問

e² studioでRL78コンパイラCA78K0Rを使うことはできますか?

 


A: 回答

e² studioにはCA78K0RプロジェクトをCC-RLプロジェクト形式に変換してインポートする機能があります。
しかしRL78コンパイラCA78K0Rはe² studioではサポートしておりませんので、e² studioでビルド操作を行うにはRL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL)が必要です。


CA78K0Rコンパイラが出力したロードモジュールをe² studioでデバッグすることもできませんので、デバッグを行うにもCC-RLでのビルドが必要になります。

なお、CA78K0R→CC-RLへの移行支援の情報はWebにも掲載しておりますので、併せて御一読ください。

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [コンパイラ移行支援]

 

適用製品

e² studio
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください