Renesas Synergy™

FAQ 3000100 : E1セルフチェックエラーについて (Error 1503)

Q: 質問

CS+やRenesas Flash Programmer(RFP)でE1を使用しているが異常終了や通信エラー等で正常に動作しない。

E1エミュレータのセルフチェックを行ったところ、エラーが発生しています。 (Error 1503)

E1エミュレータの故障でしょうか?

 


A: 回答

Error 1503はE1エミュレータの電源出力機能に関するエラーです。

USBハブを経由してE1エミュレータを使用している場合に発生する可能性があります。
E1エミュレータはUSBハブを介さずに使用してください。
※CS+やRenesas Flash Programmer(RFP)等を強制終了させた場合はUSBコネクタを一度抜き差ししてから再接続してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
Renesas Flash Programmer
E1 エミュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください