Renesas Synergy™

FAQ 3000117 : プロジェクトで指定されているデバッグ・ツールの確認方法(統合開発環境CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
プロジェクトで指定されているデバッグ・ツール(E1やシミュレータなど)はどこで確認できますか?

 


A: 回答

プロジェクト・ツリー パネルのデバッグ・ツール・ノードで確認できます。
なお、プロジェクトを新規に作成した場合には、デフォルトではシミュレータが設定されています。
(例1)RL78ファミリでシミュレータの場合の表示
  RL78 シミュレータ(デバッグ・ツール)
(例2)RXファミリでE2エミュレータLiteの場合の表示
  RX E2 Lite(デバッグ・ツール)
(例3)RH850ファミリでE1エミュレータのLPD接続の場合の表示
  RH850 E1(LPD)(デバッグ・ツール)

CS+ for CCのプロジェクト・ツリー パネルのデバッグ・ツール・ノードの詳細については各ファミリごとのデバッグ・ツール編を参照してください。
RL78ファミリ
RXファミリ
RH850ファミリ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください