Renesas Synergy™

FAQ 2000197 : VCC1とVCC2に異なる電圧(VCC1≧VCC2)を入力することができる製品で、VCC1/VCC2電源投入タイミングについてVCC1投入からVCC2の投入まで、電源投入間隔の許容範囲はありますか。また電源断時についてはいかがでしょうか。

電源投入間隔の許容範囲について規定はございません。
VCC1とVCC2を同時に立上げてください。同時に立上げ不可の場合は、VCC1を先に立ち上げるようにして頂く必要があります。
VCC2に関しては、お客様のシステム上でI/Oなどの制御として問題ない範囲で立ち上げてください。
切断の場合は、VCC2→VCC1の順になります。


関連FAQ
103905 : VCC1とVCC2に異なる電圧(VCC1≧VCC2)を入力することができる製品で、VCC1もしくはVCC2をOFFして動作させることは可能か?また、CPUや周辺機能はVCC1、VCC2どちらの電源で動作しているのか?

 

適用製品

M16C/62P
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください