Renesas Synergy™

FAQ 2000198 : 未使用の入力端子がオープンとなっていました。 (1)端子入力電位が不定となりますが、その際どのような現象が発生すると考えられますか? (2)プルダウン/アップ抵抗を実装し、端子電位を安定させる場合、推奨定数はありますか。

(1)入力モードで端子を開放した場合には、外来ノイズなどでその端子に中間電位がかかる可能性があります。
中間電位がかかるとマイコン内部の回路でVccからVssに貫通電流が流れ、消費電流が大きくなるなどのデメリットがあります。

(2)推奨定数はございません。

 

適用製品

M16Cシリーズ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください