Renesas Synergy™

FAQ 3000123 : 接続したデバッグ・ツールの確認方法(統合開発環境CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
デバッグ・ツールに接続した際に、どのデバッグ・ツール(E1やシミュレータ)に接続しているか確認できますか?

 


A: 回答

CS+ for CCのステータスバーに接続したデバッグツールが表示されます。
なお、プロジェクトを新規に作成した場合には、デバッグ・ツールはデフォルトではシミュレータが設定されています。

(例1)RL78ファミリでシミュレータの場合の表示
  RL78 シミュレータ
(例2)RXファミリでE2エミュレータLiteの場合の表示
  RX E2 Lite
(例3)RH850ファミリでE1エミュレータのLPD接続の場合の表示
  RH850 E1(LPD)

CS+ for CCのステータスバーには、デバッグ・ツール接続後の上記以外の情報も表示されています。デバッグ・ツール接続後のステータスバーの詳細については各ファミリごとのデバッグ・ツール編を参照してください。

RL78ファミリ
RXファミリ
RH850ファミリ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください