Renesas Synergy™

FAQ 3000122 : エディタでの矩形選択(ブロック選択)(統合開発環境CS+)

Q: 質問

統合開発環境CSを使用しています。エディタで矩形選択(ブロック選択)はできますか?

 


A: 回答

次のいずれかの操作で可能です。

  • [Alt]キーを押下しながら,左マウス・ボタンでドラッグ
  • [Alt]+[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下

 
エディタでの文字列の選択方法についてはこちらを参照してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください