Renesas Synergy™

FAQ 3000120 : 複数のビルド・モード設定の一括変更方法(統合開発環境CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。プロジェクトで複数のビルド・モードを作成しています。その複数のビルド・モードで、ある設定をまとめて設定したいのですが方法はありますか?

 


A: 回答

CS+ for CC V4.00.00以降では、ビルド・ツールのプロパティの共通オプション タブのビルド・モード カテゴリに、「すべてのビルド・モードのプロパティを一括して変更する」項目があります。
この設定を「はい」にすることにより、プロパティに値を設定する際、設定した値をすべてのビルド・モードに反映します。

ただし、設定した値が他のビルド・モードの値として適していない可能性もあるため、充分ご注意ください。

ビルド・ツールのプロパティの共通オプションの詳細については各ファミリごとのビルドツール操作編を参照してください。

RL78ファミリ
RXファミリ
RH850ファミリ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください