Renesas Synergy™

FAQ 3000118 : 使用するデバッグ・ツールの選択方法(統合開発環境CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
使用するデバッグ・ツール(例えば、E1エミュレータ)を設定したいのですが、デバッグ・ツールの選択はどのように行うのでしょうか?

 


A: 回答

プロジェクト・ツリー パネルのデバッグ・ツール・ノードを右クリックして、「使用するデバッグ・ツール」メニューから選択してください。
CS+ for CCのデバッグ・ツールの選択方法については各ファミリごとのデバッグ・ツール編を参照してください。
RL78ファミリ
RXファミリ
RH850ファミリ

なお、CS+ for CCでは、新規にプロジェクトを作成した際のデバッグ・ツールはシミュレータが選択されています。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください