Renesas Synergy™

FAQ 2000202 : アプリケーションノート[RJC05B0074]にあります、タイマA0(タイマモード)、A1(ワンショットタイマモード)の2つのタイマーを使用してPWM出力した場合、タイマーA1に、デューティー比100%以上となる値を誤ってセット(A0の周期より長くなるカウント値)するとどのような動作になりますか?

TA1OUT端子から“H”を出力のままです。
(タイマーA1からの出力が100%Dutyのままとなります。)


関連FAQ
FAQ 2000041 : タイマAで“プログラマブル出力モード”でOutputを制御したい。タイマAの“プログラマブル出力モード”を使用しH幅:100%、L幅:0%のパルス出力は可能か。

 

適用製品

M16Cシリーズ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください