Renesas Synergy™

FAQ 2000199 : アナログ入力ポートを未使用でオープンとした場合、何か問題ありますか?

未使用のアナログ入力ポートをオープンとした場合、そのポートが安定しないため隣接するポートに影響し、変換精度が悪くなる可能性があります。
未使用のポートは、抵抗を介してVCCまたはVSSに接続することを推奨しています。


関連FAQ
1011736 : ポートをアナログ入力として使用する場合、入力電圧が中間電位になると貫通電流は流れるか?

 

適用製品

M16Cシリーズ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください