Renesas Synergy™

FAQ 2000201 : クロック同期型シリアルインターフェースモードで受信機能のみ使用している場合についてですが、 (1)TXD端子は入出力ポートとして使用することは可能でしょうか? (2)上記、(1)が可能な場合、受信開始時にTXD端子が入出力のままダミーデータを UiTBレジスタに書き込んでも受信することは可能でしょうか?

はい、(1)、(2)ともに可能です。


関連FAQ
1010347 : クロック同期型シリアルインタフェースモードで送信機能のみを使用する場合、RXD端子を汎用入出力ポートとして使用する事は可能でしょうか?

 

適用製品

R32C/160
R32C/161
R32C/151
R32C/152
R32C/153
R32C/156
R32C/157
R32C/142
R32C/145
R32C/120
R32C/121
R32C/116A
R32C/117A
R32C/118A
R32C/116
R32C/117
R32C/118
R32C/111

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください