Renesas Synergy™

FAQ 3000114 : bool代数の使用(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。bool代数を有効にする方法を教えてください。
(例)
bool AAAA(void)


A : 回答

CC-RLでは、_Bool型をサポートしています。詳細は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
 CC-RLユーザーズマニュアル
 4.1.4 C99 言語機能
 (3) _Bool 型
(例)
_Bool AAAA(void)

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください