Renesas Synergy™

FAQ 3000112 : ユーザオプションバイトのリンクオプションでの指定順(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。ユーザオプションバイトを指定する際に、どのような順番で、バイトごとの区切りはどのように指定するかわかりませんでした。指定方法を教えてください。


A: 回答

ユーザオプションバイトを指定する場合には、リンカの-USER_OPT_BYTEオプションで、下位アドレスから順に続けて16進数を3つ並べてください。
(例)配置がわかりやすいような数値で説明いたします。
   実際にマイコンに格納できる値ではありませんのでご注意ください。
  ユーザオプションバイトの
   0C0H番地に0x12の値を
   0C1H番地に0x34の値を
   0C2H番地に0x56の値を
  格納するには、
   123456
  のように指定してください。
当社製の統合開発環境での設定も、上記と同様となります。

・e2 studioの画面例

3000112-e2studio.png

・CS+の画面例

3000112-cs_.png

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください