Renesas Synergy™

FAQ 3000105 : 無償評価版で使用できるマイコン(CC-RL)

Q : 質問

無償評価版のRL78コンパイラCC-RLでは、リンクサイズが64Kバイト以内となっています。内蔵ROMが64Kバイトより大きいマイコンで使用することは可能でしょうか?


A : 回答

使用できます。
無償評価版の機能制限では、リンクサイズを64Kバイト以内にしているだけで、内蔵ROMが64Kバイト以下のマイコンに限定しているわけではありません。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください