Renesas Synergy™

FAQ 3000098 : [e² studio] ソースファイルが白抜きアイコンで表示される

Q : 質問

e² studioプロジェクト内のソースファイルのうち、一部だけが白抜きアイコンで表示されているのですが、これはどういう意味でしょうか?


A : 回答

プロジェクトでビルド対象となっているソースコードやインクルードパスで参照されるパスにあるヘッダファイルが ".C" や ".H" など黒文字のアイコンで表示されるのに対し、白抜きアイコンのファイルはビルドやヘッダ参照の対象から外れていることを示します。

例えばプロジェクトの /src フォルダ内にあるファイルだけをビルド対象に指定している場合は、/src フォルダの外に置かれたファイルのアイコンが白抜きになっており、ビルド対象に含まれていないことが分かります。

source_code_icon_w_note_jp_1.png

それらを /src フォルダ内に移せば白抜きではなくなり、ビルド対象に含まれるようになります。

もしビルド対象のフォルダを変更するには下記のFAQページを参考にしてください。

FAQ 1011330 : ソースファイルを/src以外に作成もしくは移動した場合、そのファイルがビルドされません。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください