Renesas Synergy™

FAQ 2000192 : SCIのTDRレジスタに書き込みをしてから送信開始までどれくらいかかりますか?

調歩同期式(UART)やクロック同期式などで、TDRレジスタへの書き込みを行うとき、TDRレジスタへ書き込むタイミングによって、書き込みを行ってからデータが送信されるまでに遅延が発生します。遅延は、ビットレートの設定によってSCI内部で生成される通信用のクロックの最大1bit分になります。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください