Renesas Synergy™

FAQ 3000115 : アセンブラプログラムでの偶数番地配置指定(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用してアセンブラでプログラムを作成しています。
テーブルの先頭アドレスを偶数番地に配置するための方法を教えてください。
(例)
_tablesym:
.DB2 0x1111,0x2222,0x3333,0x4444


A : 回答

.ALIGN 疑似命令をご使用ください。詳細は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
 CC-RL ユーザーズマニュアル
 5.2.4 データ定義,領域確保疑似命令
 .ALIGN
(例)
.ALIGN 2
_tablesym:
.DB2 0x1111,0x2222,0x3333,0x4444

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください