Renesas Synergy™

FAQ 3000111 : E0562320メッセージと-ROmオプション(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。-ROmオプションで指定したセクションが次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562320:Section address overflowed out of range : "セクション名"」


A : 回答

リンカの-ROmオプションは、次の形式で指定します。
 -ROm=ROMセクション=RAMセクション[,ROMセクション=RAMセクション]...
このイコール(=)の右辺に指定しているセクションは、RAMの範囲内に配置する必要があります。
ご使用されているマイコンのハードウェアマニュアルにて、内蔵RAMのアドレス範囲をご確認頂き、-ROmオプションの”RAMセクション”を内蔵RAM内に配置するようにしてください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください