Renesas Synergy™

FAQ 3000110 : E0562320メッセージ「.const」(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562320:Section address overflowed out of range : ".const"」


A : 回答

.constセクションの配置先アドレスが正しくないために、E0562320メッセージが出力されています。
.constセクションはミラー領域(ROM側)内に配置する必要があります。
ご使用されているマイコンのハードウェアマニュアルにて、ミラー領域のアドレス範囲をご確認頂き、.constセクションをミラー領域(ROM側)内に配置するようにしてください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください