Renesas Synergy™

FAQ 2000193 : RCR2レジスタのSTARTビットに0を書いても0に書き換わらないことがあります。結果、プログラムが無限ループ(デッドロック)します。原因として何が考えられますか?

RCR2レジスタのSTARTビットに書き込む前に、RTCのカウントソースを6クロック供給する必要があります。カウントソース動作後、カウントソースで6クロック以上の時間を待ってから、RCR2レジスタに書き込みを行ってください。
なお、この6クロック以上の時間は、発振安定後のカウントソースで計算してください。ウェイトコントロールレジスタ等の設定が影響しますのでご注意ください。

 

適用製品

RXファミリ (但し、RTC非搭載製品を除く)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください