Renesas Synergy™

FAQ 2000190 : JTAGデバッガが接続できなくなりました 、何か原因が考えられるでしょうか。

JTAGインタフェースの端子TDI, TDOは汎用入出力のポート3と兼用の端子です。
プログラムでポート3を汎用入出力に設定すると、JTAG通信ができなくなります。
この場合、ポート3の設定を TDI, TDO以外に設定していないかご確認ください。

もしご利用の環境が SWDインタフェースに対応している場合は、デバッグモードを
SWDモードに切り替えることで TDI, TDOを汎用入出力で使用した状態でもデバッグを
行うことが可能です。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください