Renesas Synergy™

FAQ 2000185 : Cortex-R4Fコアに関する ARM社のドキュメントはどこから入手可能でしょうか。

下記より関連ドキュメントを入手することが可能です。

○ Cortex-R4F Technical Reference Manual
  http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0363g/index.html

○ ARM Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition Issue C
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0406c/index.html

注意 参照先のページが変更された場合は、リンクアドレスが使用できない場合があります。 
   その場合はドキュメント名を元に検索頂けますようお願い致します。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください