Renesas Synergy™

FAQ 2000184 : RZ/T1で動作確認済みのフラッシュメモリを教えてください。

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 やその他評価ボードで搭載している以下のフラッシュメモリがございます。

 シリアルフラッシュ: MX25L51245GMI-10G (64M バイト)
            MX25L25635FMI-10G (32Mバイト)
            MX25L3235EM2I-10G (4Mバイト)
 NORフラッシュ   : MX29GL512FLT2I-10Q(64Mバイト、16ビットx 32Mワード)

 

適用製品

RZ/T1

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください