Renesas Synergy™

FAQ 1009977 : スタータキット付属のHigh-performance Embedded Workshopで作成したワークスペースのCS+移行時の読み込みエラー

Q: 質問

スタータキット付属のHigh-performance Embedded Workshopで作成したワークスペースをCS+へ移行しようとしたら、読み込みエラーが発生して移行できない。どうすれば移行できるか?

 


A: 回答

hwpファイルの情報が一部不足しているため、ワークスペースを移行できません。
テキストエディタでhwpファイルを開き、[PROJECT_DETAILS]中のブランクになっている2つのダブルクォーテーションにMCUのシリーズ名とグループ名を入力してください。

 

適用製品

Renesas Starter Kit for RX610
Renesas Starter Kit+ for RX62N
Renesas Starter Kit for RX62T
Renesas Starter Kit for RX210
Renesas Starter Kit for RX630
Renesas Starter Kit+ for RX63N
Renesas Starter Kit for RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください