Renesas Synergy™

FAQ 3000104 : e² studioで端子配置が表示されない

Q : 質問

e² studioでRL78コード生成は使えますが、端子配置表、端子配置図が使えません。


A : 回答

e² studioでコード生成を使用する際に下記RL78グループでは、「端子配置表」「端子配置図」いずれもご利用できません。ツールを起動しても空白表示になります。
・RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14, RL78/G1A
・RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15
・RL78/L12, RL78/I1A
※ コード生成機能につきましては、利用可能です。

コード生成機能は使用可能です。

 

端子配置表、端子配置図は表示されません。

適用製品

e² studio
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください