Renesas Synergy™

FAQ 3000101 : RL78周辺シミュレータでVDDを変更する方法

Q : 質問

RL78周辺シミュレータを使っています。VDDの電圧を変更するにはどうすればよいでしょうか?


A : 回答

RL78周辺シミュレータでVDD電圧を変更する方法があります。レベルゲージを作成して、接続端子をVDDとしてください。VDD電圧を3.3Vにしたい場合、 レベルゲージの値を3300mvにすれば、VDD電圧が3.3Vに変更されます。 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
シミュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください