Renesas Synergy™

FAQ 3000097 : E1がJTAGでRH850をサポートしていない理由

Q : 質問

E1がJTAGでRH850をサポートしていない理由を教えてください。


A : 回答

以下の理由により、 RH850用E1エミュレータのデバッグインタフェースは LPDとしています。

  • デバッグインタフェースの本数:
    JTAGと比較して、LPDの方が少ない。

  • デバッグ機能:
    S/Wトレースのデバッグインタフェース出力が LPDでは可能だが、JTAGでは不可能。その他のデバッグ機能は同等。

  • 転送速度:
    JTAGと比較して、LPDの方が高速化が可能。

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
RH850ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください