FAQ 3000093 : インクルードファイルの追加の方法(統合開発環境CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
ソースファイルからインクルードするファイルを作成しようとしているのですが、ビルドツールのオプションの設定が必要でしょうか?


A : 回答

ビルドツールのプロパティで、インクルードファイルのパスの設定が必要になります。
ただし、プロジェクトにインクルードファイルと認識される拡張子のファイルを登録する(※)と、自動的に、ビルドツールのプロパティのインクルードファイルのパスに、そのファイルのパスが設定されます。
プロジェクトにファイルを追加する方法はこちらを参照してください。


※:プロジェクト・ツリーに登録

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください