Renesas Synergy™

FAQ 3000095 : F0563100メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「F0563100:Section address overflow out of range : " セクション"」


A : 回答

 セクションに割り当てられるプログラムコードやデータ、変数が多いために セクションの配置アドレスが使用可能な範囲を超えている可能性があります。

ご使用されているデバイスのメモリ・マップをご確認頂き、セクションが ROMやRAMの領域に収まるように、使用されるプログラムコードやデータ、変数 を見直すか、または-startオプションでセクションの開始アドレスの調整を行ってください。
なお、セクションのサイズは、アセンブル・リスト・ファイルのセクション・リスト情報にて ソースファイル毎に確認することが可能です(整列条件等により実際に配置される場合の サイズとは異なる場合があります)。

セクション・リスト情報の詳細につきましては、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル  3.1.3 セクション・リスト情報

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください