Renesas Synergy™

FAQ 3000088 : E0562321メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。
「E0562321:Section "セクション名1" overlaps section "セクション名2"」


A : 回答

リンカで配置しようとした際に「セクション名2」が「セクション名1」の領域に重なっているために、メッセージが出力されています。
リンカの-startオプション、または、アセンブラ記述のソースファイル上でのセクションのアドレス指定等を確認し、重ならないように配置指定されているアドレスを変更してください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください