Renesas Synergy™

FAQ 3000086 : E0562300メッセージ(CC-RH/CC-RX/CC-RL)

Q : 質問

ルネサス製コンパイラを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。
「E0562300:Duplicate symbol "シンボル名" in "ファイル名"」


A : 回答

複数のファイルで、同じ名前のシンボルを定義しているために、メッセージが出力されています。
メッセージに出力されている*.objに対応するソースファイル以外のファイル(インクルードされているファイルも含む)に、メッセージに出力されているシンボルが定義されていないかご確認ください。
用途が違う場合には違うシンボル名に変更してください。
同じ用途の場合には、定義箇所以外に、extern記憶域クラス指定子を付加してください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください